结果:找到"原理图图纸页编辑 ",相关内容861条
- 原理图修改尺寸问题
- 请问修改原理图图纸大小每次都会多出来一个框应该怎么解决,例如A4到A3或者到A5
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图 尺寸 图纸大小 发帖人:新时代特色牛马 发帖时间:2023-11-27 16:50:00
- 如何移动图纸页中的带“@”的内容
- 如下图所示,如何移动原理图图纸页中的带“@”的内容呢,框选也选不中。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图图纸页编辑 发帖人:wali 发帖时间:2023-10-18 17:58:00
- 原理图中,如何实现文本文字的竖排?
- 个人发现,在设计原理途中,还不会将文字竖行排列,那位大神指点一二?
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 原理图、编辑文本 发帖人:XATUYE 发帖时间:2022-11-20 12:18:00
- 原理图修改信息时点管理分类出错
- 版主,立创EDA在整理原理图的元件库时,右键点开元件信息,此时出现修改文档信息的对话框,但是在分类那一栏后面的管理分类功能不能用,点进去就提示系统出错,但是在元件库里点新增又可以管理分类,这是我电脑的问题还是怎么了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 编辑原理图元件时不能点管理分类 发帖人:老狼大叔 发帖时间:2022-03-24 13:54:00
- 原理图修改信息时点管理分类出错
- 版主,立创EDA在整理原理图的元件库时,右键点开元件信息,此时出现修改文档信息的对话框,但是在分类那一栏后面的管理分类功能不能用,点进去就提示系统出错,但是在元件库里点新增又可以管理分类,这是我电脑的问题还是怎么了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 编辑原理图元件时不能点管理分类 发帖人:老狼大叔 发帖时间:2022-03-24 13:54:00
- 网络标号位置影响网络连接的Bug
- 画了两天时间查出了一个简单的bug,希望能够改正。也就是刚才,采用蚂蚁搬家的方法:把18个模块一个个重新挪进来,才发现的。问题:不同的网络标签,也没有直接连接,但显示是连接。原因:网络标签的小圆点,和交叉网络连线重合,判断为一个网络了。正确识别方法:网络标签的字符串方向和网络线相同才是用户标注的网络线,或者交叉线有交叉点才能判定。图示:错误的识别:认为GND和JL_P28V是一根线。(红圈中位置,网络标签GND的位置)图示:正确识别(我把GND标签挪开)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图编辑器 发帖人:大萝卜和小白菜 发帖时间:2020-11-01 14:35:00
- 工程目录图纸页次序和绘图区下面标签区无法一致,pdf输出也不一致
- 多页原理图排序问题存在问题。原理图编辑区的图纸次序和工程管理目录中的次序不一致,工程管理目录次序错误,导致输出pdf文档的次序也是错误的。即使把图纸名称起始字母按照00,01,....10,11,12命名也不行。希望工程目录和导出的pdf也和下面的图纸次序一致.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 多页原理图排序问题 发帖人:大萝卜和小白菜 发帖时间:2020-10-17 11:58:00
- 立创EDA网页版更新后出现的问题
- 立创EDA网页版更新后,放置原理图模块出现该弹窗,之前没有出现过。求助大佬。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 原理图模块 发帖人:柠檬树下只有我 发帖时间:2020-07-20 12:34:00
- AltiumDesigner20.1.8原理图编辑问题
- 最近新装AltiumDesigner20.1.8,尝新!也因是64位的运行会快点吧!发现比17以前的好用,但是发原理图编辑时,同网导线不会变厚闪亮一下!原来AD17设置一下就行的。现在怎么在这图中这设置不行了?有没有谁弄过?
- 所属专栏: 技术交流 标签: Altium Designer20.1.8原理图编辑问题 发帖人:MENG 发帖时间:2020-07-04 16:02:00
- 发现一个bug,原件编号不能自动更改
- 绘制原理图时,随便调入一个电容,将他的编号隐藏。此时不管时copy粘贴,还是重新调入一个电容,编号都不会增加。使用最新版的chrome浏览器。很容易复现。器件较多,布局紧凑的时候,有时会隐藏编号和名称。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 bug 编号 发帖人:hydralisks 发帖时间:2020-03-11 12:25:00
返回